This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:"泄漏"电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63031, BQ25505, CC1310, TPS63030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618396/tps63031-leaking-voltage

器件型号:TPS63031
主题中讨论的其他器件: BQ25505CC1310TPS63030

我们使用 TPS63031 (U6)、BQ25505 (U3)作为充电控制器、太阳能电池板、锂电池以及将 BQ25505输出连接到 TPS63031的机械开关来构建一些原型。 随附了原理图和布局。

我面临的问题是、即使开关(SW1)处于打开状态、当我认为它应该为零时、VDDS/VOUT (TP6和 TP9)- TPS63031输出端也会获得1.76V 电压、因为稳压器没有电源-开关处于打开状态。

其他可能有用的电压值:

VBAT_OK:2.23V

VIN_B / TP8:0.32V (TPS63031输入、在开关之后)

VIN_A:3.69V (BQ25505输出、在开关之前、电压与所连接的锂电池相同)

需要注意的其他事项:

-即使在 TPS63031输入电容器(C10)短路且输入(VIN_B/TP8)降至0.02V 后、我仍会在 VDDS/VOUT 点获得1.76V 电压。

-测量是在没有太阳能电池板的情况下进行的,但在连接一个太阳能电池板时也会发生同样的情况。

问题可能出在哪呢? 1.76V 可能来自哪里?

提前感谢您的任何帮助。

e2e.ti.com/.../TPS63031.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在输出电容上施加了什么负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 VOUT 有两个负载。

    一个通过去耦电容器实现的 CC1310微控制器和一个 LIS3MDL 磁传感器、两者均遵循各自文档中建议的精确设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS63030在输出端没有 TPS63025这样的有源放电功能。 如果电源被切断并且没有负载(或非常轻)、则输出电容器仍会充电。 因此、可以测量输出端的电压。