This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5954:不使用诊断功能:硬接线"空白"接地是否正常?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618794/tlc5954-without-using-the-diagnosis-function-hardwireing-of-blank-to-gnd-ok

器件型号:TLC5954

大家好、

在使用 TLC5954作为 LED 驱动器的项目中、我不需要诊断(SID:LOD 和 LSD)功能。 由于我还没有太多 GPIO、我想将"空白"输入直接硬接线到 GND。 通读整个数据表告诉我、这应该起作用、但我不确定... 因此,向专家提出的问题是:这是否起作用?

重要的是、在执行此操作时、省电功能仍在工作...

非常感谢您的回答和致以最诚挚的问候、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    应该可以。

    谢谢。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    那么、7uA 的省电功能仍可以进入该状态吗?

    非常感谢 您的回答、非常感谢您的回答!

    此致、Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    是的。 仍然可以进入省电模式。


    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Kenneth!