This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:最大 PWM 调光频率

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619144/tps54200-maximum-pwm-dimming-frequency

器件型号:TPS54200

大家好、

我的客户希望使用 TPS54200来驱动用于医疗应用的 LED。 他们更喜欢使用 PWM 调光、并希望将 PWM 调光频率驱动至10kHz。

数据表建议的最大 PWM 调光频率高达1KHz。 TPS54200的控制环路能否处理高达10kHz 的 PWM 调光频率、如果我们这么做、性能会出现什么问题? 我们还需要将 FB 引脚上的 RC 滤波器极点设置为大约30 ~ 40KHz 吗?

了解由于输出电压的上升和下降时间、PWM 调光与输出电流的线性度将受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    如果 TPS54200使用10kHz 进行 PWM 频率调光、则会影响 PWM 调光精度。 具体取决于最小导通时间和最小关断时间。

    RC 滤波器极必须具有。

    您是否可以在 EVM 中尝试它? 如果客户可以接受结果、则您可以这样做。

    谢谢!

    夏季