Other Parts Discussed in Thread: TPS54200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54200 大家好、
我的客户希望使用 TPS54200来驱动用于医疗应用的 LED。 他们更喜欢使用 PWM 调光、并希望将 PWM 调光频率驱动至10kHz。
数据表建议的最大 PWM 调光频率高达1KHz。 TPS54200的控制环路能否处理高达10kHz 的 PWM 调光频率、如果我们这么做、性能会出现什么问题? 我们还需要将 FB 引脚上的 RC 滤波器极点设置为大约30 ~ 40KHz 吗?
了解由于输出电压的上升和下降时间、PWM 调光与输出电流的线性度将受到影响。