This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:RSL 与 RGZ

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618739/tps65185-rsl-vs-rgz

器件型号:TPS65185

您好!

我们有一个使用 EINK 显示屏的产品原型。 为 PMIC 安装的 TI 器件是 TPS65185RSLR。 数据表中还有一个器件型号 TPS65185RGZT (RGZ)、其中 E ink 的器件标识。  “RSL”封装是否有类似“RGZ”的方式。 我们是否必须在芯片上配置任何内容才能实现这一点? 请提供建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在 e2e 论坛中将您的问题发布到 TPS65185上。 您的主题帖已分配给 TI 内部的专家、专家将尽快回复您的问题、并尝试让您满意地回答此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    糖果、
    快速检查您的问题后、您似乎在询问有关可订购器件型号中物理封装的后缀。

    RSL = www.ti.com/.../mpqf193a ,一种48引脚 VQFN 封装类型,尺寸为6x6mm
    RGZ = www.ti.com/.../mpqf123e ,一种48引脚 VQFN 封装类型,7x7mm

    不同封装中的相同通用器件型号(GPN)的行为应与散热特性略有不同。

    另一方面、TPS65185和 TPS651851是不同的 GPN、因此 TPS651851RSLR 和 TPS65185RGZT 具有不同的封装和不同的电气特性。 这些电气特性差异通常在数据表中列出。 例如、在该数据表的封面页上、TPS65185的 LDO1/2额定电流为120mA、而 TPS651851的 LDO1/2额定电流为200mA、因此这可能是两个 GPN 之间最显著的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian 是对的、RSL 和 RGZ 器件之间没有功能差异、但 TPS651851的电流能力将高于 TPS65185。

    此致、
    Rick S.