This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22673:LM22673

Guru**** 2826845 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22673

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624526/lm22673-lm22673

器件型号:LM22673

LM22673 在-40至70度的负载温度下或未加载测试中、不会有损坏;当运行后在室温下进行测试时静止时、将会对情况造成损坏、发现 ss 引脚和接地短路、 电阻5欧姆,这种情况的发生也是意外的,我想问原因是什么。

我想知道 SS PIN 内部的详细信息。我想分析原因或要求您帮助分析原因。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据您的描述、很难判断您观察到的行为可能是什么原因。
    您所附的原理图也不清晰、很难看到元件值。 如果您可以附加分辨率更高的原理图、这会很有帮助。
    关于 SS 引脚的内部工作、请参阅器件数据表以了解详细说明。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图看起来正常。 请注意、LM22673可能无法支持18V 至15V、负载电流为1.5A。 开关频率为500kHz、Toffmin-max 为300ns。 因此占空比最大值为85%。 在1.5A 损耗下、可能需要超过85%的占空比才能保持15V 输出。

    SS 损坏的唯一原因是引脚上出现的电压高于绝对最大7V。 我无法从原理图中看出这种情况的发生原因。 如果您愿意、我们可以查看您的电路板布局。

    此致、