This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24005:加热问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625611/bq24005-heating-issue

器件型号:BQ24005

大家好、

我一直在尝试使用 BQ24005...it 构建2节锂离子电池 BMS、但在电池充电和放电时 IC 正在加热。

这是我的电路、

请告诉我这个问题的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路看起来正常。 问题可能出在器件上的充电电流和压降。 bq24005是一种线性充电、电流设置为1A、器件功率耗散只有1V 的压降为1W。 很容易使功耗更高。
    当器件过热时、输入到输出的压降和电流是多少?

    需要注意以下几点:
    1) 散热焊盘与 PCB 的连接、是否提供了大量铜区域来将热量从器件传播到 PCB? 请参阅数据表热性能信息第17页
    2) 输入电压为9V、是否可能更高?
    3) 充电电流是否可以从1A 降低到较低的值?