This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:参考设计 PMP10214

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, PMP10214, LM5175EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625902/lm5175-reference-design-pmp10214

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: PMP10214

您好~所有!

我已经使用 LM5175开发了电源板。

和电路图与 TI 参考设计 PMP10214相同。

但在无负载时测得的输入电流为500mA。

因此、我移除了 FET (Q7)、然后正常测量输入电流。 (50mA)

我不知道为什么会出现此问题。

FET 和二极管使用相同的器件(BSC009NE2LS5、B530C-13-F)

输入:12~17V、输出:15V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    您的电路可以设置为 CCM。 要减小无负载下的输入电流、应将其设置为 DCM。 有关 DCM 的选择、请参阅数据表。

    此致、
    Yohao Xi、系统和应用工程、APP-BMC-BCS、TI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    LM5175EVM 也是 CCM 模式。 但它的输入电流在无负载时为50mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否对照 EVM 交叉检查您的电路?