Other Parts Discussed in Thread: LM5175, PMP10214, LM5175EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5175 主题中讨论的其他器件: PMP10214、
您好~所有!
我已经使用 LM5175开发了电源板。
和电路图与 TI 参考设计 PMP10214相同。
但在无负载时测得的输入电流为500mA。
因此、我移除了 FET (Q7)、然后正常测量输入电流。 (50mA)
我不知道为什么会出现此问题。
FET 和二极管使用相同的器件(BSC009NE2LS5、B530C-13-F)
输入:12~17V、输出:15V