This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:大电流噪声

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562, LP5524, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625690/lp5562-large-current-noise

器件型号:LP5562
主题中讨论的其他器件: LP5524LP5569

您好!

我们使用 LP5562以0 - 60mA 的不同电流电平驱动 LED;我们使用一个 LED、并联所有三个 RGB 通道。  我们看到电流噪声水平在5%至8%之间。  这是预期的噪声水平吗? 数据表仅列出了1%至10%范围内的电流精度、但不清楚预期的电流噪声是多少。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mrianas、

    电流精度是平均电流值、而不是噪声。

    我可以将电流波形发送给我、让我检查您的电流噪声吗?

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、夏季、

    请参阅随附的1mA、10mA 和60mA "噪声"示波器走线。 通过使用光学传感器直接检测 LED 灯来记录这些情况。 您可以看到、当电流为1mA 时、噪声非常高(~20%)、然后在较大的电流值时逐渐降低。 请注意、如所附的原理图所示、使用200Hz 的高侧开关对 LED 驱动器进行脉冲。 如果您想了解有关如何降低低电流值时的噪声的任何建议、我们将不胜感激。 我们尝试将1uF 电容器与 LED 并联、这样可以将噪声降低 x2、但由于脉冲形状的失真、我们无法进一步增大噪声。

    谢谢你。 Mirianas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirianas、

    这种过冲 来自 您的外部 PWM 调光电路、您为什么不使用 LP5562内部调光?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、夏季、

    对我们来说、过冲不是问题、因为它的贡献可以通过以较短的延迟读取光强度来完全消除。 问题是过冲后的电流噪声、进而导致 LED 灯发出噪声。 我们正在研究如何在过冲后降低噪声、从而使电流曲线看起来平坦(例如在大电流值时)。

    我们使用了外部开关来实现更灵活的设计,因此我们可以使用其他器件,而不是 LP5562。

    Mirianas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miranas、
    如果使用了典型的环形滤波器、则输出电流中应没有更大的噪声。
    您是否想尝试使用直流电源对 LED 进行粉末处理并使用内部 PWM 调光?
    谢谢!
    Summet
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、夏季、
    您能否澄清一下 PWM 调光是什么意思? 我们是否能够使脉冲与外部时钟同步?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirianas、

    LP5562具有内部振荡 器、只需写入内部 PWM 寄存器即可生成 PWM 调光占空比、但无法与外部时钟同步。

    如果您必须与外部时钟同步、则需要使用外部电路、或者您需要使用简单的 PWM 调光来更改解决方案。

    请告诉我您的想法是什么。

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、夏季、

    我们确实需要与外部时钟同步、这就是我们使用"高侧开关"的原因(我在之前的帖子中提供了电路图)。 我们最初决定使用 LP5562、因为它为可变电流源提供了单封装解决方案。 但是、如果它的电流噪声太大、则无法使用。 我们还能做些什么来降低该噪声吗?

    Mirianas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mirianas、

    我来自 schmatic、您只需要驱动一个 LED、请问 LED 的最大电流是多少。

    我认为 LP5524对您的应用非常方便。您能否在 TI.com 中查看规格?

    如需更多支持、请告诉我、谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、总结:
    问题是、我们需要通过 LP5524没有的 I2C 进行电流控制。 还有其他建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mirianas、
    我可以更好地理解您的应用吗?
    同步是针对 PWM 频率还是针对 PWM 占空比?
    如果您可以接受相同的 PWM 占空比、但 PWM 频率相同、我建议使用 LP5569。
    让我思考一下。
    谢谢!
    夏季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、夏季、

    这用于光学检测器件。 我们有一个 FPGA、用于控制 LED 脉冲并在 LED 打开和关闭时在特定时间点执行 ADC 读取。  此外、我们还需要能够对导通周期期间的 LED 电流幅度进行软件控制、这就是我们最初选择 LP5562的原因、因为它具有 IC2控制电流。 LP5569是否适合替代电流噪声更小的应用?