This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:正负输出电压电平

Guru**** 2609235 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618740/tps61040-positive-and-negative-output-voltage-level

器件型号:TPS61040

大家好、

我的客户遵循 TPS61040正负输出偏置电源参考设计为 OPAMP 供电、然后发现负输出电压不符合预期。  

下面是电路、输入电压为5V、设计的正输出为6.6V、负输出应约为6.1V (由于二极管的 Vf)。 他测量了实际输出电压、然后发现正输出为6.6V、但负输出约为5.7V。 团队能否帮助解释此问题?

(正输出电流为10mA、负输出电流为5mA、转换器在 PFM 模式下运行)

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、负电压应等于6.1V。 但从角度而言、这取决于6.6V 负载电流。 更大的负载电流、更高的运行频率、然后更大的负电压。 您可以尝试对负载进行加载以进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    非常感谢您的快速响应、我是否可以更详细地了解为什么较低的开关频率会导致较低的负输出? 是否有任何应用手册或公式可供参考。
    我将要求 RD 在正输出侧添加虚拟负载以检查任何改进。

    此致、
    陈文森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Po=0.5*C*V*V*f,因此较高的 f 将有所帮助。