请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61040 大家好、
我的客户遵循 TPS61040正负输出偏置电源参考设计为 OPAMP 供电、然后发现负输出电压不符合预期。
下面是电路、输入电压为5V、设计的正输出为6.6V、负输出应约为6.1V (由于二极管的 Vf)。 他测量了实际输出电压、然后发现正输出为6.6V、但负输出约为5.7V。 团队能否帮助解释此问题?
(正输出电流为10mA、负输出电流为5mA、转换器在 PFM 模式下运行)
非常感谢。
陈文森