This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:这是不存在电池时的预期输出电压波形吗?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618946/bq25890h-is-this-the-expected-output-voltage-waveform-with-no-battery-present

器件型号:BQ25890H

我们的系统具有可拆卸电池。  当电池不存在时、我会看到系统电压介于3.68V 和4.2V 之间的方波输出。  这是预期行为吗?  充电器是否正在搜索电池?  最后、是否有方法将其关闭?  此外、它在安装电池时也会稳定下来。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    是的、这是预期的。 电池电容器充电至高达 VBATREG=4.2V、然后放电并重复此周期。 如果您使用/CE 位或 CHG_CONFIG 位(REG03位4)禁用充电、或在电池移除后关闭电池 FET (REG09位5)、则这将消失。