This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62065:TLV62065环路补偿

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626220/tlv62065-tlv62065-loop-compensation

器件型号:TLV62065

大家好、

我在没有 CFF 的情况下测试了波特图、如下所示。 但是我无法确定内部补偿的工作原理。

请告诉我一下内部环路补偿电路吗? 这是第三个还是第二个补偿? 谢谢!

 

工作条件:

  • VIN = 5V
  • Vout = 3.3V
  • Iout = 1.6A
  • L = 1.2uH
  • C = 10uF
  • R1=536kou
  • R2=121库

此致、  

Cera

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cera、

    直接回答。

    此致、
    Emmanuel