This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:启动延迟

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201, TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618473/tps56c215-start-up-delay

器件型号:TPS56C215
主题中讨论的其他器件:TPS563201

你(们)好

我们的客户正在评估此器件。 他们对此评估有疑问。

在数据表中、有加电序列波形。 (图27)

VREG5超过 UVLO (4.3V)后需要200us。  但是 、在评估时、从模式电压达到最高电压开始 VOUT 需要500us。  

上述100us 是否有任何变化? (100us 是典型值?)

另一方面、从 EN 启动到 Vout 启动大约需要1.5ms。  

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji、

    从 EN 到 Vout 上升点的这种变化是正常的。 我不知道该器件的准确数据。 但我有另一个 DCAP 器件 TPS563201的数据:
    TD (最小值)=249.73us
    td (typ)= 376.95us
    TD (max)=527.73us
    TD 表示从 EN 高电平到 Vout 启动点的持续时间
    如您所见、max-min=278us

    Vout 的上升时间、即软启动时间。 它也有一些变化。 对于 TPS56C215:
    TSS (最小值)=0.77ms
    TSS (最大值)=1.73ms

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的快速回复。

    TPS56C215具有与 MODE 和 EN 以及 VREFG5电压相关的延迟时间、如下所示。

    但是、在客户评估中、MODE 和 Vout 上升点之间的时间为500us。

    我不知道延迟时间。 在以下波形中未提及时间。  

    模式(最高电压)和 Vout 上升点之间是否有延迟时间?

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    我找不到 EN 高电平与 Vout 上升点之间延迟的数据。 延迟包含三个部分:1) EN 高电平至 VREG5 UVLO、2)模式检测延迟100us、以及3)模式检测高电平延迟100us。 我们只知道延迟2)和3)、但不知道。 VREG5上升时间将由内部 LDO 和 VREG5上的电容器的电平决定。 在本例中、我们只能逐例测量它。 谢谢!

    最棒的

    Anthony