This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940引导问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625756/bq76940-boot-problem

你(们)好

我可以获得单个电压。但我在  C21和 C23之间放置一个9K 热敏电阻、并设置 ADN_EN=1 TEMP_SEL=1、但 TS_HI 和 TS_LO 中的值 非常小、

热敏电阻之间没有电压 。

当我设置  TEMP_SEL=0时、我可以读取芯片温度、它接近室内温度。

 为什么热敏电阻中没有电压 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流来自 TS2的 VC5X 组的上部电源引脚; TS3的 VC10X;  如果热敏电阻短路、TSX 的电流应~ 3.3K/(10K)=0.33mA。

    因此对于9K、V= 0.33mA)*9K=2.7mV。

    希望这对我们有所帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了 TSX 引脚意外地短接至 BAT-的原因。
    对于9K 电阻器,我认为电压为9000*(3.3/(9000+10000))= 1.5V
    谢谢