This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10504:对 LDO 进行非易失性编程

Guru**** 2406490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10504, TPS65023, LM10506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624665/lm10504-non-volatile-programming-the-ldo

器件型号:LM10504
主题中讨论的其他器件: TPS65023LM10506

您好!

我想知道、是否可以对 LDO 进行编程、以便在上电时提供另一个电压?
现在、电压为3.0V、但我需要3.3。

有可能吗?

/Bent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于 LDO 是第一个上电电源轨、并且 LM10504数据表的寄存器映射中没有 LDO 参考、因此无法即时修改该电源轨。

    这将是 LM10504器件数字块的 OTP (一次性可编程)位的自定义编程。

    您可以联系您当地的 TI 销售代表、讨论 LM10504的 OTP 自定义旋转选项、也可以使用 TPS65023等硬件可配置 PMIC。 TPS65023具有3个电流为200mA 的直流/直流转换器和2个 LDO。 3.3V 是通过引脚捆绑 DEFLDO1/DEFLDO2引脚来实现的 LDO 默认电压之一。

    如果您同意您的电源要求、我们可以为您的设计确定最佳 PMIC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您的回答、但我在阅读数据表时有点困惑。
    首页上显示 LM10504包含"可编程低压降 LDO 1.2V 至3.1V、电流高达250mA"、但如果您看一下第19页的启动序列说明、则会发现"LDO->3、2V"

    但是、您认为可以对 LM10504定制编程、以便在 LDO 上提供3、3V 电压?

    这对我们来说如此有趣的原因是:
    在 PWM 模式下以低电流实现高效率
    SPI 可配置电源轨
    4个独立的电源轨。

    我们的电源需求包括:
    3V3 @ 20mA
    1V2@ 50mA
    2V5->3V0 @ 100mA (可配置)
    2V5->3V0 @ 100mA (可配置)

    BR、
    弯曲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弯曲、

    如果系统中的3.2V LDO 输出用作常开电源轨(而不是所需的3.3V)、那么我建议您查看 LM10506。

    我知道您的困惑从现在开始、因为 LM10504数据表中有3条相互冲突的陈述:

    1) 1)表5显示 VLDO = 3V、图28和29显示了 LDO 电压为3.00V 到两个小数位、典型应用图显示 LDO 为3V
    2) 2)首页特性部分明确指出 LDO 可在1.2V 至3.1V 之间进行编程
    3)第19页确实显示了3.2V、图15和16 (实际示波器截图)显示 VLDO 上升至约3.2V、而 Buck1明显上升至恰好3.0V


    无论这听起来多么愚蠢、我完全相信语句(1)和(2)是准确的、并且 LM10504的 LDO 将精确地输出3.0V 电压

    语句(3)为 false:第19页包含一个排印错误、并且重新使用了 LM10506数据表中的图15和16、其目的不是为了准确测量电压、而是仅用于加电序列时序。

    我充满信心、因为如果陈述(3)正确、LM10504的输出电压值将与 LM10506相同、 如果这些器件同时发布(两个数据表都将2011年9月显示为原始发布日期)、并且工程师发现需要针对 LM10504数据表中的图28和29的三位精度获取新数据、则不会发生这种情况。 尽管这是不可接受的、但 LM10504数据表第19页的拼写错误是唯一合理的解释。

    我已输入 TT 以更正 LM10504数据表、但我必须警告您、在网络上更新数据表的周转时间并不总是很快。

    好消息是、如果您可以使用3.2V LDO 为3.3V 电源轨供电、LM10506的 LDO 和降压转换器可以轻松满足您的电流要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    我刚刚从我们当地的 FAE 中听说、实际上可以在出厂时对 LM10504进行编程。
    如果我们希望对其进行编程、那么我们"只"需要订购100万件!
    或多或少地说:我们不想这样做;-)
    我已经阅读了 LM10506的数据表、它看起来非常合适、因此现在我想我们将会这样做!

    非常感谢您投入宝贵的时间和精力。

    此致、
    弯曲 Müller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弯曲、

    我很高兴找到数据表中的基本差异、并验证 LM10506是否可以处理您系统中的负载。

    我很清楚、在器件上进行自定义编程时存在很大的障碍、通常建议您将其作为最后的手段。 在本例中、我只是为您验证 LDO 电压是否为"可编程"、但在本例中、它具体意味着工厂定制编程。

    通常而言、"可配置"或"可编程"这两个字意味着使用 I2C 或 SPI 即时进行出厂编程或修改。 但是、如果 提到了"可配置"或"可编程"字样、并且数据表的"寄存器映射"部分中未显示该设置、则必须始终对该设置进行出厂编程。 "始终开启"电源轨也是如此、这对于为负责 I2C/SPI 主设备任务的处理器/控制器供电至关重要。  

    收到您的答复并指出了拼写错误后,我意识到这个问题与验证哪个部件具有哪些设置并确保建议正确的部件号相比,更不是关于自定义编程的问题:-)

    同样、感谢您指出 LM10504数据表中的拼写错误、并保持开放态度、使用更适合您系统的替代 PMIC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    感谢您的进一步阐述。 我不知道您是否可以在数据表中稍微更改一点、或者至少为我们输入一个词"数据表搜索器"?

    如果在可编程/可配置之前添加了"工厂"一词、我本希望(并节省了相当多的时间、您也希望这样做)。 ;-)

    再次感谢你们的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    有关 SPI 接口的小问题:
    通常、SPI 是三线制接口、我正在尝试在三线制系统中实现 PMIC。
    是否可以将 DI 和 DO 连接在一起、或者我是否需要四线制接口?

    此致、
    弯曲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、您说 Bent:我一直认为 SPI 通常个四线制接口。 我想每个人对什么是"正常"都有不同的看法。

    假设没有人真正正常、SPI 只是一个模糊的规范(与 I2C 相反、I2C 是同质的、因为它被严格定义。)

    LM10504和 LM10506采用4线 SPI 规范、第 6页的数字接口部分详细说明了这些器件的特性。

    老实说、如果 MOSI 短接 MISO 将会创建 SISO 引脚、我无法说100%没有任何问题。 理论上、它与具有输入缓冲器和输出驱动器的通用 I/O 引脚具有相同的结构。 但是、当输入处于"监听"状态时、GPIO 引脚必须进入高阻态。

    我的问题是、当 MOSI (DI 引脚)尝试侦听来自主器件的数据时、MISO 引脚(在 LM1050x 器件中为 DO)将驱动为低电平。 由于 MISO 上没有提到三态(高阻态、高侧或低侧 FET 均未驱动)。 因此、我认为这种方法不起作用、应该使用4线制 SPI 主器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    谢谢:-)
    我也担心三态或更多的是数据输出缺乏三态。

    我会让它在这里工作,所以再次感谢:-)