This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:LMR14050软件输出 EMI 问题

Guru**** 2559690 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626217/lmr14050-lmr14050-sw-out-put-emi-issue

器件型号:LMR14050

尊敬的 TI 团队:

   我们的客户 XINGUODU 在  12-24V 至5V/5A 应用中使用了 LMR14050、连接了电路和波形。

 问题: SW 引脚输出集成 140M-220m 噪声、EMI 测试失败。  我们更改了开关频率、电容器和布局、 但没有影响。  

        客户项目非常紧急 !  您对此问题是否有任何解决方案? 谢谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EMI 测试在传导或辐射带失败? 您是否还可以提供 PCB 布局以进行检查?

    BTW、SW 节点波形应使用最短的可编程接地进行测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

      EMI 测试在辐射带中失败、客户在 EMI 实验室进行了三次测试。  请参阅布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    布局看起来不错。

    开关频率大约为1.2MHz、对于高频率高功率 SMPS、通常需要金属屏蔽来通过 EMI 辐射测试。

    您能否向我发送电感器 L9的数据表? 我没有在网上找到它。 我的电子邮件地址:andy.chen@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SW 的波形有点奇怪、请使用直流耦合和最小环路来测量 SW。
    添加一个缓冲电路(将 R 和 C 串联至 GND)可以消除 SW 噪声。
    还应添加一个与 Cboot 串联的 R (2 Ω~10 Ω)。 但这些方法会降低效率并增加温度。

    如 Andy Reply 所述,上传您的 PCB 布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。 客户输出5V/2A,第一版使用的 MPS 是可以的,但更改为 LMR14050,EMI 是非常严重的。 我将尽快向 Andy 发送 L9数据表和 EMI 测试。 您可以帮助检查 LMR14050演示板测试数据吗? 是否有相同的问题? 谢谢