This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:TPS63020和 TPS630250 -关于 VIN=VOUT 时的行为

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020, TPS630250, TPS630242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625351/tps63020-tps63020-and-tps630250---about-behavior-at-vin-vout

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件: TPS630250TPS630242

大家好、

 

我们想知道 TPS63020和 TPS630250在 VIN=VOUT 时的行为。

这些器件在 VIN=VOUT 时的行为是否与 TPS630242相同(图24)?

因此、我们担心 VOUT 上是否出现噪声。


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了电流限制外、TPS63025x 和 TPS63024x 在性能上非常相似。
    TPS63020也具有相同的控制拓扑、当 Vin= Vout 时、转换器应具有稳定的稳压

    请注意、输出电压纹波当然取决于有效输出电容。
    噪声测量在很大程度上取决于设置和 PCB 布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina - San、

     

    感谢您的回答。

    因此、我了解 VOUT 的 TPS63025x 和 TPS63020在 VIN=VOUT 时具有较大的纹波。

    而且、我了解这种行为机制与以下 E2E 主题相同。

    我的理解是否正确?

     

    [其他 E2E]

    e2e.ti.com/.../2146845

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出纹波在很大程度上取决于输出电容。 通过调节电容器可实现相似的输出电压纹波范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina - San、

    感谢你的建议。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru