This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:IC 的电流消耗

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623910/bq24075-current-consumption-of-the-ic

器件型号:BQ24075

我想知道 IC BQ24075的电流消耗、就像 该 IC 依靠电池运行时会消耗多少 mA 的电流一样。 计算 一次充电后的电池寿命将很有帮助。

我在 数据表中的什么位置可以找到该值。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BAT 上的泄漏电流为6.5uA。

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、
    但是、我想知道 IC 在工作时消耗的电流、即它正在进行放大电压信号的正常工作、或者我们可以说它已连接到负载。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的所有人:

    我仍在搜索我的问题的答案、如果有人可以提供帮助、请提供帮助。

    谢谢、致以诚挚的问候
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当 IC 仅依靠电池运行时、IC 充当直通器件。 一次充电后的电池寿命将完全取决于负载。
    此致、
    Raheem