This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:EVM 充电一次-赢得#39;不再次充电

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626423/bq40z60-evm-charged-once---won-t-charge-again

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我将 EVM 与4S 电池组一起使用。  电池容量为800mAh、因此我相应地更新了闪存参数、并更新了4节电池的容量。  我能够让它充电一次、但无法再充电一次。  电池电量仍约为90%。  进入充电模式的标准是什么?  没有错误,充电似乎已启用,适配器电压存在(ACLW 为低电平)....

我尝试附加 bqStudio 中的 gg.csv 导出、但它不喜欢文件类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上,我对我上面所问的更广泛的问题感兴趣,但具体问题已经得到解决。 我将 RT 充电电压升高至4200mV、然后开始消耗合理的充电电流、并看到 CHGSTAT 变为高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 CC/CV 对电池进行充电。 因此、您必须确保适当设置充电器的收尾电流以及充电电压和电流值。
    谢谢
    Onyx