This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006Y-Q1:不规则的开关输出信号

Guru**** 2557000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629329/lmr16006y-q1-irregular-switched-output-signal

器件型号:LMR16006Y-Q1
主题中讨论的其他器件:TM4C123

先生们:

我们有这个产品、它使用 LMR16006Y 作为9V 至20V 输入、3V3输出的转换器、为 Tiva 微控制器和其他器件供电、增加了大约250mA。

在进一步评估电路板时、我在开关的 SW 输出上记下了该信号。

常规部分显示了2.07MHz 时占空比为19.4%的 PWM、这些值是合理的。

电感器之后的功率网在3.3V 时看起来不错且稳定、但我想知道这种不规则的 SW 输出信号是否正确? 这是否表明未正确选择其中一个组件? 那是什么?

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布鲁诺

    这是一个有趣的波形。 我最初的想法是补偿或可能的布局。 您能否共享原理图和布局?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我相信可以。 3V3电源是 PCB 此部分右侧的电源。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布鲁诺

    感谢您的分享! 这看起来非常好。 目前我唯一的想法是 FB 迹线在靠近 SW 迹线的位置传播的时间比我想的长。

    您是否在250mA 或轻负载下观察此波形? 在这种情况下、输出电流是多少?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、
    它在轻负载下运行。
    如果不组装整个系统、我将拥有 TM4C123 MCU、编码器、几个 LED 和一些存储器 IC。 总之、我们将了解大约45mA 的电流。
    对于值得做的事情、在初始发布后、我注意到位于该组左侧的5V 电源上的行为相同。
    此致
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    啊哈! 这更有意义。  该部件正在进入 ECO 模式。  请参阅数据表的第8.4.2节(也在下面)。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦... 这是一个智能部件! ;)
    如果其他人遇到类似的信号、该帖子至少将对他们有用... 我可以放心地放心、不用担心设计!
    谢谢、Sam!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些器件比我更智能! ;)

    祝您度过美好的一天!
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    在"我们在这里"时、您能否快速了解一下这种布局、并告诉我它是否会触发您的任何警报?

    此致

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布鲁诺

    您将哪个部件用于 U9?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是 LMR16006X
    R52和 R32构成反馈的电阻桥
    对于使能端、R31只是 VIN 的上拉电阻
    R93/D29用于 LED 信号传输
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布鲁诺

    这个布局对我来说很好。 没有任何触发报警的功能。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 Sam!
    进行制造。 我们将在2或3周内看到实际情况...
    此致
    布鲁诺