请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR16006Y-Q1 主题中讨论的其他器件:TM4C123
先生们:
我们有这个产品、它使用 LMR16006Y 作为9V 至20V 输入、3V3输出的转换器、为 Tiva 微控制器和其他器件供电、增加了大约250mA。
在进一步评估电路板时、我在开关的 SW 输出上记下了该信号。
常规部分显示了2.07MHz 时占空比为19.4%的 PWM、这些值是合理的。
电感器之后的功率网在3.3V 时看起来不错且稳定、但我想知道这种不规则的 SW 输出信号是否正确? 这是否表明未正确选择其中一个组件? 那是什么?
此致
布鲁诺