This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:BQ24196在没有电池的情况下不能正常工作。

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196, BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623518/bq24196-bq24196-doesn-t-work-without-battery

器件型号:BQ24196
主题中讨论的其他器件: BQ25892

尊敬的 TI 员工:

下面显示了 BQ24196。   如果取出电池、Vbus 就无法传递到 VSYS。

在 BQ25892、它可以在没有电池的情况下传递到 VSYS。    我想知道 BQ24196和 BQ25892之间有何不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无论是否存在电池、bq24196都能够通过降压转换器直接为 SYS 供电、因此如果没有更多信息、我无法重现此问题。

    为了帮助解决您的问题、请提供以下信息:

    1.您是否将 TI EVM 用于 bq24196? 如果没有、您可以上传原理图吗?

    2. SYS 负载是什么?

    3.您是将此部件用作独立器件还是配置寄存器? 如果是注册、请在发布时上传当前注册的列表。

    4.您的输入电压是多少?

    此致、

    Parker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好报价:

    1.您是否将 TI EVM 用于 bq24196? 如果没有、您可以上传原理图吗?  

       不是 EVM。   随附的文件为原理图、请帮助检查。

    2. SYS 负载是什么?

       处理器系统

    3.您是将此部件用作独立器件还是配置寄存器? 如果是注册、请在发布时上传当前注册的列表。

       现在我没有配置寄存器

    4.您的输入电压是多少?

       DC5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议您限制 SYS 引脚上的负载、直到该引脚上的电压在无电池运行期间升至2.2伏以上。

    您能否验证 SYS 引脚是否上升到2.2伏以上?

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:

    充电器电流仅为1A
    我们检查下面的 Regist

    REG08位[7-6]显示了"01–USB 主机"、而不是"10–适配器端口"

    输入电流限制
    REG00位[2-0]设置111-3A

    快速充电电流限制
    REG02位[2-0]设置011000 = 2048mA

    请帮助检查发生的情况
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否仍与上述问题有关? 如果是、我会要求您验证我上面提到的条件是否满足(VSYS RISE)。 如果不是、我想将其移至另一个线程。

    谢谢、

    Parker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    这是同一个问题。
    检查 REG[08] 0 1 0 1 1 0 0
    01–USB 主机
    10–快速充电
    1–VINDPM 或 IINDPM
    发现发生了 VINDPM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    识别为"USB 主机"输入的器件问题源于 PSEL 引脚。 在文档中、如下所示、必须将该引脚拉低以指示适配器源。 您的原理图显示它被上拉为高电平、这会将器件置于 USB 主机模式。

    由于器件处于 VINDPM 状态、您能否提供寄存器00设置、因为 DPM 设置中的电压值对于确定器件处于 VINDPM 状态的原因非常重要。

    Parker