Other Parts Discussed in Thread: TLC59711
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59711 您好!
我尝试使用 APF27驱动无刷直流电机、但我没有足够的 PWM 输出。 因此、我尝试使用 TLC59711。 我使用的设计与数据表中提供的设计完全相同(IREF 与接地端之间使用3.3kOhm 电阻器、VREG 与接地之间使用1mF 电阻器、Vcc 与8V 电源之间使用)。
输出似乎正常、因为我可以改变 PWM 值、但形状不是一个完美的方形(有一个重要的 RC 行为)、并且电压振幅低(500mV 峰间值、并且在改变电源时不会改变)。
此外、我尝试创建正弦波信号(PWM 的变化)、但当我集成信号(RC 滤波器)时、我观察到我的正弦信号非常嘈杂(放大时不是预期的阶跃函数)。
我尝试了5种不同的 TLC59711、其行为完全相同。
是否有人知道如何解决该问题?
文森特