This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59711:TLC59711的噪声和电压过低输出

Guru**** 2639505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641434/tlc59711-noisy-and-too-low-voltage-ouput-of-tlc59711

器件型号:TLC59711

您好!

我尝试使用 APF27驱动无刷直流电机、但我没有足够的 PWM 输出。 因此、我尝试使用 TLC59711。 我使用的设计与数据表中提供的设计完全相同(IREF 与接地端之间使用3.3kOhm 电阻器、VREG 与接地之间使用1mF 电阻器、Vcc 与8V 电源之间使用)。
输出似乎正常、因为我可以改变 PWM 值、但形状不是一个完美的方形(有一个重要的 RC 行为)、并且电压振幅低(500mV 峰间值、并且在改变电源时不会改变)。

此外、我尝试创建正弦波信号(PWM 的变化)、但当我集成信号(RC 滤波器)时、我观察到我的正弦信号非常嘈杂(放大时不是预期的阶跃函数)。


我尝试了5种不同的 TLC59711、其行为完全相同。

是否有人知道如何解决该问题?

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vincent、

    要获得更多信息、您能否向我发送原理图和示波器截图来分析问题?

    您还可以使用电阻作为负载而不是电机来测试输出波形、以查看形状。

    这主要是因为电感性负载会减慢上升沿和下降沿。

    谢谢。

    此致、
    Kenneth