Other Parts Discussed in Thread: BQ25121, BQ25120A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25120A 主题中讨论的其他器件:BQ25121、
您好!
数据表在"9.3.1.1运输模式进入和退出"部分中指出、存在一个条件静默周期
- CDN =高
- MRN=高电平
- <Vuvlo
必须保持不变。
我认为无法保证 MRN 和 Vin 行没有变化、因为用户可以随时按下按钮(连接到 MRN)、也可以随时连接充电器(使 Vin>Vuvlo)。
由于 BQ25121存在问题、我现在想知道会发生什么情况、如果在静默期间违反这些条件之一、会发生什么情况。
BQ25120A 是否根本不会进入运输模式? (在这种情况下、只需重新发送 I2C 命令即可进入运输模式吗?)
是否会出现其他问题? (数据表仅说明"正常运行"、而不说明违反此条件会导致什么情况)
此致、
Johannes