This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:运输模式转换的输入静默时间

Guru**** 2811925 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25121, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629316/bq25120a-input-quiet-time-for-ship-mode-transition

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件:BQ25121

您好!

数据表在"9.3.1.1运输模式进入和退出"部分中指出、存在一个条件静默周期

  • CDN =高
  • MRN=高电平
  • <Vuvlo

必须保持不变。

我认为无法保证 MRN 和 Vin 行没有变化、因为用户可以随时按下按钮(连接到 MRN)、也可以随时连接充电器(使 Vin>Vuvlo)。

由于 BQ25121存在问题、我现在想知道会发生什么情况、如果在静默期间违反这些条件之一、会发生什么情况。

BQ25120A 是否根本不会进入运输模式? (在这种情况下、只需重新发送 I2C 命令即可进入运输模式吗?)

是否会出现其他问题? (数据表仅说明"正常运行"、而不说明违反此条件会导致什么情况)

此致、

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、
    要进入运输模式、需要满足所有这些要求。 静音时间最长为1ms、远小于用户同时按下按钮并连接充电器所需的时间。 如果在静默期间违反了上述任何条件、器件将不会进入运输模式、您可以重新发送 I2C 命令以进入运输模式。
    此致、
    Raheem