This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:未生成输出电压

Guru**** 2558650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210, TPS562210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624675/tps563201-output-voltage-not-getting-generated

器件型号:TPS563201

您好!

我已使用此 IC (TPS563210)为 FPGA 生成1.35V (U4)和1.8V (U5)电压。 请参阅共享的原理图以及 DSO 的波形。

但是、当我探测输出时、它的读数大约为0.168v (TP19)和0.146v (TP20)。 只要我手动短接 U4的两个分压电阻器(R17.2和 R18.1)和 U5的两个分压电阻器(R21.2和 R22.1)、就会观察到大约4.5V 的尖峰、然后分别稳定在1.8V 和1.35V。 另请注意、这两个电阻器端已经在 PCB 上经由布线短路(宽度为0.5mm)。

已经迭代了焊接、干焊和元件接触的目视检查。 该电路配置。 使用 TI webench 工具进行了研究和介绍。

没有获得输出电压的原因可能是什么?

e2e.ti.com/.../voltage-gen_5F00_sch.doc

Dhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dhara、

    从原理图中、我发现您错误地为引脚4和5分配了引脚编号。 引脚4应为 PG、引脚5应为 SS。 您翻转了它们、这可能是 IC 无法软启动的原因。

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回答。

    我参考了用于设计 FPGA 电源部分的 Web 工作台项目。 查看随附的文档。 从随附的项目表中、TPS563210 (SUPPLY_1 = 1.8V、SUPPLY_6 = 1.8V)和 TPS562210 (SUPPLY_8 = 3.3V)的运行方式与我在上一帖子中提到的相同。

    在原理图中、我在硬件设计中实现了来自 webench 项目的同一电路。 您能不能用它来指导...

    谢谢、

    Dhara

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_project_5F00_fpga.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对电子产品信息并不了解、但我想问您是否提供了一些输入、那么它肯定会产生一些输出。 或者、您可以尝试更多的方法来生成输出。
    http://bestpowerdrills.net/
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dhara、

    我没有发现您的原理图问题。 我需要指出的一点是、TPS56x21x 是 NRND。 我们有一个改进版本 TPS56x21xA。 版本提高了软启动时间的精度。 请尝试切换到版本。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    感谢您的快速回复。
    我使用过具有"A"版本的 IC。 TPS563210ADDFT 和 TPS562210ADDFT 仅在先前共享的原理图设计中未提及完整器件名称。

    Dhara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dhara、

    感谢您提供信息。 如有其他问题、请告知我。