Other Parts Discussed in Thread: TPS562200, TPS25921A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25921A 主题中讨论的其他器件: TPS562200
您好!
我使用 TPS25921A 来限制热插拔器件的浪涌电流。 提高 CSS 的价值似乎行不通。 浪涌电流约为3A。 是否有方法将其限制在1A 左右。 我更改了 R (ILIM)的值、但这没有帮助。 增加 CSS 的值也不会产生效果。 我移除了 C23、电流降至2A 左右。 它后面有一个 TPS562200降压转换器。 这里是原理图的图片。 谢谢你。