This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100-G1。 SoC 降至0%

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626074/bq34z100-g1-bq34z100-g1-soc-falling-to-0

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

您好!

我使用 BQ34z100-G1来估算8s LiFePO4的 SoC。 我创建黄金映像、然后将其加载到所有生产设备中。  

但是、有时 SoC 会突然降至0%。 这通常发生在 BQ34z100-G1已关闭电源后。  

1.我想知道电源损耗是否会影响 BQ34z100-G1。  

2.如果是,究竟有甚麽影响呢? RA 表?

3.为避免这种情况、您建议我们在 BQ34z100无电源后重新启动时执行什么程序?

4.我看到如果我发送复位命令、SoC 会再次上升。 什么会影响该复位? 您是否已推荐它?

我展示了两张图片、以防它们有用、一张图片是 SoC 下降之前的时刻、另一张图片是 SoC 下降之后的时刻。 这两种情况都是在器件恢复电源后发生的。  

非常感谢您的参与、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    使用 bq34z100的最佳方法是将其用作电池组侧电量监测计。 这意味着它将始终由电池供电。 如果切断电源并重新供电、您将始终需要重新发出 RESET 命令或 ENABLE 命令、以确保 SOC 准确无误。

    谢谢
    Onyx