This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089EVM-742:该 EVM 的电压纹波为何如此高

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624762/tps61089evm-742-why-the-voltage-ripple-of-this-evm-is-such-high

器件型号:TPS61089EVM-742

尊敬的:

我的客户使用 TPS61089EVM-742 来测试电压纹波、当示波器添加50m 带滤波器时、纹波较低、约为10mV;当不添加任何带滤波器时、电压纹波非常高、约为23mv。下面的波形第一个波形为 VIN=3.3V、Vout=4.578v、第二个波形为 VIN=3.3V、V69v=5.6v。

谁可以帮助我消除峰值电压?或者如何消除峰值电压?峰值电压 由下面的红线线表示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、

    数据表和 UG 上的电压纹波在20MHz 带宽下进行测试。  在更高的带宽下、 开关节点噪声将直接耦合到探针中。 这是一种正常现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen

    我的客户不接受这种解释,因为 其他制造商的类似芯片(线性,MPS)没有这种现象;

    ‘s、我的客户还需要我们为他们提供合适的解决方案。否则、,他们将选择其他制造商的芯片或解决方案。

    请看  您的回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们是如何测试纹波的?  通常、我们以以下方式对其进行测试、请查看下图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否通过测试 tps61089evm 来提供波形?请提供两种类型的波形,一种低于20Mhz 带宽滤波器,另一种不添加任何带宽滤波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电流和工作频率是多少?