This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调查多通道和每通道300mA LED 驱动器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625135/survey-multi-channel-and-per-channel-300ma-led-driver

主题中讨论的其他器件:TPS61196

大家好、

我是否知道 TI 可以比较 O2器件 OZ554多通道和每通道300mA LED 驱动器? 需要 I2C 控制!

TPS61196具有仿真功能、但每通道电流高达200mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    如您所知、TPS61196可支持200mA 持续电流和400mA 脉冲电流。 我可以知道您的应用和终端设备吗? 必须使用300mA 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Caryss、

    我的客户产品是 IPCAM 和应用其他 LED 驱动器替代 IR LED。
    查看 I2C 设置的 O2器件 PWM。 您能建议最佳解决方案、比较 OZ 器件吗? 谢谢。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    恐怕我们没有与 O2相同的器件。 TPS61196可支持200mA、但无 I2C 控制、LP8860可支持 I2C 控制、但最大电流为150mA。