This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750EVM-837:初学者配置/步骤

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653869/bq27750evm-837-configuration-steps-for-beginners

器件型号:BQ27750EVM-837
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

嗨、大家好

我已经详细介绍了以下优秀的主题<a href="">">training.ti.com/gauge-programming-fundamentals""> :"https://training.ti.com/gauge-programming-aiterals"

遗憾的是、配置这些测量仪表所需的测量仪表参数略有不同。 尽管如此...

我已将电池连接到 EVM、启动 bqStudio 并配置以下内容(在"Data Memory"->"Gas Gauging 下):

(*)-设计-设计容量 mAh (850mAh)

(*)-设计-设计电压(3700mV)

 - FC -设置电压阈值(4200mV ->我的电池要求将此作为 CV 电压进行充电)

 - FC -清除电压阈值(4100mV ->以下默认参数集)

-状态- Qmax Cell 1 (850MMH ->尽管我更改了设计容量、但这仍然保持默认值5359mAh、逻辑上似乎错误的 IMHO)

-状态- Qmax Pack (与 Cell 1相同)

(*)- IT 配置-术语电压(2800mV ->我想这可能会比制造规格高一点、因为在放电点、电池开始损坏、但到目前为止没有放电)

问题1:

需要更改哪些最小参数才能使其适用于我的系统? (*)表示我可以找到的参数、这些参数与您在链接中的指南中提到的参数相匹配、但我找不到的参数(即"锥形电压"和"锥形率")

问题2:

根据我的配置、bqStudio 显示我的电池处于25% SOC。 我假设这是因为它已经用不正确的参数将我的电池充电至最大容量、现在它可能具有正确的容量、它的簿记不正确...那么我如何重新启动它? 我是否需要对电池放电?

问题3:

我正在使用的器件是一款紧凑型器件、将电池存放在内部(不可拆卸)、并将 bq27750安装在通过 I2C 连接到微控制器的 PCB 上。 因此、我不敢相信 bqStudio 的"Golden Image"可以用于预生产配置...我的贝氏是否正确? 如果参数不正确、设备在首次启动时对电量监测计进行编程是否符合标准要求?

感谢你能抽出时间。

此致、

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尤金

    感谢您的联系、以便我们能够为您提供帮助。 让我先回答您的直接问题。

    Q1:以下是建议更改的最小参数列表。
    1) 1)校准。 我们的监测计依赖于精确的电压和电流测量、因此在器件上进行校准非常重要。 它更重要
    在您的系统板上很重要、因为 EVM 校准默认应接近、但仍建议这么做。
    2) 2)保护/永久故障。 导入该文件是为了正确设置阈值和恢复、以便您的测试和学习不会中断。 COV
    和 CUV 是最重要的。 对于 COV、我们建议比电池的 CV 点高50mV。
    3) 3)高级充电算法。 在这里、您将找到"Taper Rate"="Charge Term Teaper Current"和"Taper Voltage"="Charge Term
    电压"。 这是电量监测计认为已充满电的情况。 您需要在[低、标准、高和建议]下设置电压参数
    将部分设置为正确的 CV 点。 当您的电池电压处于充电电压的充电术语电压范围内时、它将开始查找您的
    电流小于"锥形电流"
    4)电量监测。 这是监测计的基准、首先我们希望监测计认为它已经尽可能接近实际应用。 操作
    请设置以下内容。
    设计容量 mAh = 850
    设计容量 mWh = 314
    设计电压= 3700
    Terminate Voltage =您希望系统认为它为0%的位置通常对于大多数锂离子电池该值为3000mV
    Qmax Cell 1 = 850 *这需要更新,因为它不会从设计容量中拉出。 它不会被拉,因为它在细胞的整个生命周期中随着它的老化而被拉
    此参数将发生变化
    Qmax Pack = 850 *应与 Qmax Cell 1相同。 此参数通常用于多用途应用
    EOC 上的电芯1 Chg 电压=将其设置为略低于(10mV)您的 CV 标记。 4190mV
    5)化学成分:监测计将在不更新它的情况下工作和工作、但为了获得最佳精度、需要正确的化学 ID。 您可以使用
    化学插件可搜索您的电池、您也可以自行运行循环以查找匹配项。 如需了解更多相关信息、请告诉我

    Q2:正确设置上述所有参数后、电池电源电压稳定;电池单元处于稳定状态或使用了电源。 您只需发出 RESET 命令(0xAA、0x00、0x0041)即可。 一旦器件运行、不建议使用复位、因为我们的监测计在运行时会在 RAM 中学习某些内容、但对于初始设置、最好先找到一个良好的起点。

    Q3:生产有一些正常流程。 由于本产品设计为电池组侧测量仪表、通常在系统外部对其进行编程、因此电池组将插入系统。 可以使用主机微控制器进行编程。 如需了解相关信息、请访问 training.ti.com/gauge-programming-fundamentals

    并非所有这些都需要进行基本测试、因为监测计工作正常、但我觉得值得花时间进行设置。 如果您想进行简短的通话、并且我们可以进行工作会话、请告诉我、我们可以进行一次设置

    谢谢、
    Eric Vos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric

    非常感谢您的详细答复。

    在收到您的回复之前、我尝试从 bqStudio 下载一个"黄金器件映像"(我听说、在"编程基础知识"中、其中一个文件具有恢复闪存所需的所有命令)。 在半路上、bqStudio 崩溃、无法再次识别我的 EVM。

    此后、我获得了一台新安装的笔记本电脑(也是全新的)、并重新安装了 bqStudio 以及 EVM 驱动程序。

    但它仍然无法识别我的 EVM。

    Windows 设备管理器中没有“未知设备”。

    在我能够使其正常工作之前、我无法详细介绍您的详细信息。

    此致、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤金

    我很遗憾听到这个消息。 您能否提供有关崩溃时所遵循的屏幕和程序的更多详细信息? 遗憾的是、如果器件处于 ROM 模式时崩溃、导出黄金映像、则可能会损坏某个映像。 让我离线与您合作、看看我们是否可以恢复它。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eugene、

    过了相当长的时间-如果您的问题仍未解决、请提供上面 Eric 要求的信息。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Eric 的出色支持。