主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
嗨、大家好
我已经详细介绍了以下优秀的主题<a href="">">training.ti.com/gauge-programming-fundamentals""> :"https://training.ti.com/gauge-programming-aiterals"
遗憾的是、配置这些测量仪表所需的测量仪表参数略有不同。 尽管如此...
我已将电池连接到 EVM、启动 bqStudio 并配置以下内容(在"Data Memory"->"Gas Gauging 下):
(*)-设计-设计容量 mAh (850mAh)
(*)-设计-设计电压(3700mV)
- FC -设置电压阈值(4200mV ->我的电池要求将此作为 CV 电压进行充电)
- FC -清除电压阈值(4100mV ->以下默认参数集)
-状态- Qmax Cell 1 (850MMH ->尽管我更改了设计容量、但这仍然保持默认值5359mAh、逻辑上似乎错误的 IMHO)
-状态- Qmax Pack (与 Cell 1相同)
(*)- IT 配置-术语电压(2800mV ->我想这可能会比制造规格高一点、因为在放电点、电池开始损坏、但到目前为止没有放电)
问题1:
需要更改哪些最小参数才能使其适用于我的系统? (*)表示我可以找到的参数、这些参数与您在链接中的指南中提到的参数相匹配、但我找不到的参数(即"锥形电压"和"锥形率")
问题2:
根据我的配置、bqStudio 显示我的电池处于25% SOC。 我假设这是因为它已经用不正确的参数将我的电池充电至最大容量、现在它可能具有正确的容量、它的簿记不正确...那么我如何重新启动它? 我是否需要对电池放电?
问题3:
我正在使用的器件是一款紧凑型器件、将电池存放在内部(不可拆卸)、并将 bq27750安装在通过 I2C 连接到微控制器的 PCB 上。 因此、我不敢相信 bqStudio 的"Golden Image"可以用于预生产配置...我的贝氏是否正确? 如果参数不正确、设备在首次启动时对电量监测计进行编程是否符合标准要求?
感谢你能抽出时间。
此致、
尤金