This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62742:对于 V_OUTnom &lt、TPS62742最大输出电流;= V_IN - 0.7V

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62088, TPS62821, TPS62801, TPS62742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659758/tps62742-tps62742-maximal-output-current-for-v_outnom-v_in---0-7v

器件型号:TPS62742
主题中讨论的其他器件:TPS62088TPS62821TPS62801

您好、TI、

首先、具有出色规格的非常好的 IC。 但是、我对低输入输出电压差运行期间的行为有一些疑问。

例如、当 V_OUTnom = 3.3V 时。

1)    IC 应在 V_TH_PG+(3.3V*0.975)和 VTH_100+(典型值:3.3V + 0.25V)之间处于100%模式(非稳压输出)。

此模式下的最大输出电流是多大?

(我假设 I_limf = 650mA (典型值))

 

2)    V_OUTnom + VTH_100+ < V_IN < V_OUTnom + 0.7V (3.55V < V_IN < 4V)之间的行为是如何的

在这种情况下、最大输出电流也很有趣。 图13显示了高达100mA 的效率示例。 在接受较低效率的情况下、是否可以在 I_OUT = 400mA 的条件下进行操作?

谢谢、

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、

    在100%模式下、输入电压和输出电压之间的电压小于0.7V、我们建议保持低于100mA 的输出电流。 该器件的 Rdson 也会导致输出电压下降。

    为了克服这一问题、我们需要 TPS62801、TPS62088或 TPS62821等电流更高的器件。

    您需要什么输入电压、输出电压和输出电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    感谢您的回答。

    VIN 介于4.279V 和3.5V 之间、典型导通电流为25mA。 但是、在一种罕见的情况下、输入电压为3.5V、输出电流约为300mA 持续一分钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在最后一个工作点、您处于压降状态。 这是不需要的、因为您的输出电压将下降。

    您的最低负载电流是多少? 我会推荐具有5uA Iq 的 TPS62821作为支持低输入电压和高输出电流的更强大器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS62821在规格方面非常合适。 但是、我还将测试 TPS62742、以便更深入地了解其他项目。

    谢谢!

    菲律宾