请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62742 主题中讨论的其他器件:TPS62088、 TPS62821、 TPS62801、
您好、TI、
首先、具有出色规格的非常好的 IC。 但是、我对低输入输出电压差运行期间的行为有一些疑问。
例如、当 V_OUTnom = 3.3V 时。
1) IC 应在 V_TH_PG+(3.3V*0.975)和 VTH_100+(典型值:3.3V + 0.25V)之间处于100%模式(非稳压输出)。
此模式下的最大输出电流是多大?
(我假设 I_limf = 650mA (典型值))
2) V_OUTnom + VTH_100+ < V_IN < V_OUTnom + 0.7V (3.55V < V_IN < 4V)之间的行为是如何的
在这种情况下、最大输出电流也很有趣。 图13显示了高达100mA 的效率示例。 在接受较低效率的情况下、是否可以在 I_OUT = 400mA 的条件下进行操作?
谢谢、
菲律宾