This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:使用微控制器写入数据闪存。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625313/bq28z610evm-532-writing-to-the-data-flash-with-a-microcontroller

器件型号:BQ28Z610EVM-532

您好!

我正在 BQ 和微控制器之间实现 I2C 通信。 到目前为止、我在从 RAM 和 MAC 读取数据时没有遇到任何问题。

但是、我无法写入数据闪存。 技术参考说明如何向供应商直送:

因此、为了更新设计容量(地址0x462A)、我将发送以下内容:0x55 + 0x00 +0xAB+0x2A +0x46 +两个字节的新容量值。

我的 BQ 处于完全访问模式。

有人能告诉我哪里出错了、为什么不能写?  

是否有任何有关使用微控制器写入数据闪存的示例?