This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34z100-G1:BQ34z100-G1。 写入黄金映像时出错

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624883/bq34z100-g1-bq34z100-g1-error-writing-golden-image

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:EV2400

您好!

我有一个8节 LiFePO4电池、完成了学习周期。 读入的状态为06、最大误差降至1%。 我使用的是 BQ Management Studio 和 EV2400。

我创建 golden .scr 并获取以下消息、因此我假设该 golden image 是正确的。  

但是、当我尝试将此黄金映像写入生产电池时、BQ Studio 会向我提供以下建议(屏幕左下角)。

无法打开函数参数中指定的.scr 或 senc 文件。  

我可以确认黄金映像没有 Witten、因为状态保持为00 nad、最大误差为100%。

我已经尝试过几次了,而且一直在做同样的事情。

 

1、为什么会发生这种情况?

2.创建黄金映像之前是否需要执行任何步骤? 在创建黄金映像之前、我已将状态设置为02。  

非常感谢您的参与、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我终于找到了错误。 出于某种奇怪的原因、如果我将.src 文件保存在另一个目录中、但保存为默认目录、BQ Studio 会出现该错误。
    如果我将 golden 保存在默认目录(C:ti\BatteryManagemetStudio\OutputFILES)中、一切都正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您会发现一个分辨率