This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54625:CAN#39;t 加电

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625563/tps54625-can-t-power-up

器件型号:TPS54625

请参阅下面的原理图。

  1. 上电后、VOUT 为0.8V。
  2. 该波形显示 Vin (蓝色12V)在上升沿抖动。
  3. 输出电压(黄色2.5V)端低于1V。

为什么 tps54625无法重试并恢复正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请上传您的布局、原理图看起来很好。
    加电时输出端的负载是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mao、

    1.  ℃、它在25 μ A 时工作良好、很少无法加电。
    2. 当℃-30 μ A 时、始终无法加电。
    3. 当℃-40 μ s 时、无法确定是否加电。

    即使输入电压(12V) 在上升沿振动、tps54625也无法自动重试并恢复正常?

    布局顶层:

    全部布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请勿将 SS 连接到 PGND、将其更改为连接顶层的 GND。 使用 X7R 电容器应对所有温度。
    您可以上传 SS 波形吗? 确保 SS 电容器焊接良好。