This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:关于 PGOOD 引脚的操作

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624947/tps25942a-about-operation-of-pgood-pin

器件型号:TPS25942A

您好!

让我来讨论一下电源正常引脚的操作?
客户的应用程序中出现以下情况。
请问  这次的电源正常引脚 操作是什么?




在上述条件下、将 EN 引脚从 H (ON)更改为 L (OFF)时、PGOOD 的状态是什么?
客户已确认 PGOOD 在特定时间段内保持低电平的现象。
因此、客户希望了解 PGOOD 的行为。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    尽管 PGOOD 输出是开漏输出。 当器件的电源被移除时、它保持低电平(VIN -> 0V)。 通过在 PGOOD 使用上拉电源、实现了一个设计技巧。 因此、MCU 将被告知电源故障。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    感谢您的支持。
    让我再问一件事。

    在特定时间段后、PG 变为高阻态。
    客户希望了解时间和高阻态变为低电平的时间。
    您能否 介绍导致此行为的原因?
    我将附加一个波形。
    e2e.ti.com/.../TPS25942-about-PG-status.pdf

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    感谢您的波形。 您能给我发送电子邮件、让我了解问题吗?

    此致、
    Rakesh