This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17484F4:组装建议

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624764/csd17484f4-assembly-recommendations

器件型号:CSD17484F4

您好!

在电路板存在一些行为问题时、我们刚刚返回包含 femtofets 的内容、特别是 CSD17484F4T、我想知道您是否可以提供任何放置建议?

1) 我是否正确地说、这些器件符合 RoHS 标准、并且最外层的层叠层为 Au? 在数据表的"封装信息"部分有一个脚注(6)、该脚注说明了铅/焊球涂层的含义。 假设我们订购 了 CSD17484F4T、但使用的是 Au 涂层、而不是铅涂层、是否安全?

2) 是否有推荐的焊料/助焊剂?  

3) 组装过程中、此器件的回流/组装温度是多少?

4) 如果有、建议对该部件执行什么清洁程序?

5) 您的答案是否适用于 femtofet 系列的其他产品?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    我联系了我们的封装团队、我们很快就会为您提供答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett、

    您的封装团队是否有任何反馈? 此外、我还遗漏了我们将这些器件放置在2盎司铜上的情况、这有点不寻常、可能与它们的响应相关。

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    庞戈、
    不、我仍在等待我们的封装团队的回复:

    这不会回答您的所有问题、但您是否看过有关安装 FemtoFET 的应用手册?

    www.ti.com/.../getliterature.tsp
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brett、

    我一定会将其传递给大家。

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、
    这是我们的封装团队的回应:

    1) 我是否正确地说、这些器件符合 RoHS 标准、并且最外层的层叠层为 Au? 在数据表的"封装信息"部分有一个脚注(6)、该脚注说明了铅/焊球涂层的含义。 假设我们订购了 CSD17484F4T、但使用的是 Au 涂层、而不是铅涂层、是否安全?

    是的、镀金。

    2) 是否有推荐的焊料/助焊剂?

    这应该在我发送给您的应用手册中。

    3) 组装过程中、此器件的回流/组装温度是多少?

    同上。

    4) 如果有、建议对该部件执行什么清洁程序?

    应用手册说明使用"无清洁"磁通

    5) 您的答案是否适用于 femtofet 系列的其他产品?

    是的