This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:充电器开始充电、在~25ms 后立即停止-无限期重复此周期

Guru**** 2611855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, LM9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660114/bq24610-charger-begins-to-charge-and-stop-immediately-after-25ms---repeating-this-cycle-indefinitely

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: LM9061

大家好、

需要您的及时帮助。

我正在使用 BQ24610为4S 电池组充电。

我们遇到了一个问题:

充电器开始充电并在~25ms 后立即停止-无限期重复此周期。

结果是充电电流为~300mA。

每25ms 将输出切换到系统、从 BAT 切换到输入。

LM9061电路工作正常、当电池断开连接时、我可以看到电压稳定。

我可以看到它断开了超过21V 的电压。

 

产生此振荡的原因可能是什么?

我们如何解决这个问题?

设置:
19V 输入、3.5A 限值。
BAT 14.4V Ichg 2A (实际为~0.3A)
SYS 输出:
高电压18.7V 低电压为14.4V,负载电流为1A。

电池电压:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../MIG_5F00_V2_5F00_BAT-A3.pdfschematics

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在启用充电之前、以下条件必须有效:

    •CE 为高电平。

    •该器件未处于欠压锁定(UVLO)模式、也未处于 VCCLOWV 模式。

    •器件未处于睡眠模式。

    •VCC 电压低于交流过压阈值(VCC < VACOV)。

    •初始上电后完成30ms 延迟。

    •REGN LDO 和 VREF LDO 电压处于正确的电平。

    •热关断(TSHUT)无效。

    •未检测到 TS 故障。

    您能否检查是否满足上述条件? 请探测电压 VCC 引脚和 SRN 引脚(确保在睡眠模式下不会下降)、REGN 和 VREF 引脚(确保这些基准电压正确加电)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    感谢您的回复、

    CE 为稳定的3.3V。 VREF 为稳定的3.3V、REGN 为稳定的6V。

    由于我确实看到充电器尝试充电、我假设它不处于睡眠模式。

    VCC 小于32V 阈值。

    TS 为1.6V、这意味着 NTC 有效。

    VCC 在电池电压与输入电压18.8V 和14.4V 之间跳跃。

    似乎!ACDRV 引脚每50ms 将系统下拉一次。

    此外、SRN 引脚上升至16.9V (Vchg 为16.8V)、然后下降至15.2V、然后在50ms 后重新上升。

    它会相应地影响 BATDRV 和电荷输出。

    SRN 引脚

    ACDRV 引脚

    LM9061输出引脚(输入 FET 的栅极)。

    您能想到这样做的原因吗?

    它来自输出还是输入?

    已运行 Aloni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当它尝试充电时、它不处于睡眠模式;然而、当它停止充电时、充电器有可能会回到睡眠模式。

    您能否在同一个图中绘制 VCC 和 SRN? 根据您的描述、您的 SRN 上升到高于 VCC、这表示器件进入睡眠模式。

    您似乎没有足够的输入电容器用于转换器。 请参阅用户指南中的 EVM 原理图。 至少添加两个10uF/50V 和一个1uF/50电容(EVM 原理图上的 C10、C11、C14)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    增加了2个10uF、1个输入滤波器、1个真正靠近 IC 和环路。

    因此、输入电容会增加到:非常靠近 IC 的20uF + 1uF、输入 Pi 滤波器上的50uF + 1uF + 0.1uF + 0.1uF。

    关于 SRN (CH1)和 VCC (CH2):

    看看 SRN、我们可以说15.2V 意味着充电已开启、而达到16.9V (可能为16.8V)的尖峰意味着充电器已关闭、然后等待软启动完成、然后再继续。
    对吗?

    好像芯片每45ms 重新设置一次、是吗? 您能想到为什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法判断哪一个是 CH1、哪一个是 CH2。  

    是否连接了任何负载? 您是否在测试中使用了真实的电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    CH1是较低的图和 SRN。
    CH2为上限和 VCC。

    我使用的是无负载的实际电池。

    当我连接负载时、我看到它以相同的方式在18.7V 和 BAT 电压(~15V)之间"跳跃"。

    在图中可以说什么?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电器的输入源会崩溃。 输入端阻抗过高。 是否可以尝试直接将电源连接到 CHGIN 节点? 这样、我们就可以看到充电器是否正常运行。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    我从 CHGIN 连接了电源、现象相同、没有差异。

    删除了 Q14及其栅极电阻器、并将输入连接到 CHGIN。

    换句话说、消除了输入电路及其阻抗。

    充电器是消除充电的导通电容器。

    "源输入崩溃"和"输入过高"的阻抗是什么意思?

    输入是否为电源? 还是充电器 IC? OT LM9061?

    我可以使用我拥有的单位来测量低阻抗-输入阻抗为~80m Ω、在 CHGIN 上的阻抗为120m Ω 之后。

    这对我们有什么影响吗?

    既然现在我们可以肯定输入电路和 LM9061不会成为问题、

    什么会导致充电器 IC 立即开始充电和停止?

    感谢您的帮助!

    已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jing:


    1.将充电电流降低至700mA,现象相同。

    2.请告诉我我所看到的现象是否正常:

    我已断开蓄电池、并使用不同的 BMS 系统放置了不同的蓄电池。
    情况是一样的。

    我断开了电池并以700mA 的电流连接了 E 负载。
    我可以看到16.8V 的平缓电压(每500ms 有一些干扰、但基本上是平坦的)。
    我注意到电流没有受到任何限制、我可以获取我想要的大量电流。

    这意味着、如果充电器检测到电池(具有极低的阻抗)、它就像对他短路一样。
    那么、如果这是真的、那么电池是否每~50ms 左右就有一个"加速"机制?
    打开充电器-发现电池低阻抗短路)-应用短路保护-等待50ms -加速-打开电阻器-发现短路-
    反之亦然?

    如果这是正确的、为什么充电器 IC 不会限制 CHG 电流?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您进行额外的测试。 现在、我们看到问题是什么。 根据原理图、SRN 和 SRP 连接不正确。 它应与感应电阻器相反。 请使用数据表应用图作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    令人难以置信的是、我们仍然可以犯这些错误...
    非常感谢您的努力和及时的回复!! 未被视为理所当然。