This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:关于短路保护寄存器

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ24735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625169/bq24780s-about-the-short-circuit-protection-registers

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件: BQ24735

您好!

 

关于 BQ24780S 上的短路保护、我的客户提出了一些问题。

他们在其应用中使用 BQ 24735、他们将在新产品上使用 BQ24780S。

 

(问题)

(1)关于内部 FET 上的短路保护寄存器、

<BQ24735

 IFAULT_HI:ChargeOption[8] POR 750mV

 IFAULT_LOWCahrgeOption[7] POR 135mV

<BQ24780S

 HSFET VDS 阈值(IFAULT_LOW):ChargeOption3[7] POR 禁用

 LSFET VDS 阈值(IFAULT_LO):ChargeOption3[6] POR 250mV

 

它们将用作 BQ24735上的 POR、并将用作 BQ24780S 上的 POR。

此外、它们还将在 BQ24735上使用 IFAULT_HI/LOW 中的默认值、

并将在 BQ24780S 上使用 HSFET/LSFET VDS 阈值中的默认值。

在这种情况下、是否存在任何问题或疑虑?

 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他问题、

    (2)关于 BQ24780S 上的混合动力升压模式
    BQ 24735上的涡轮增压模式是否相同?
    (3)与 BQ2478035的寄存器和 BQ2478035的寄存器进行比较、
    BQ24780S 中是否存在任何不存在的寄存器?
    *它们将使用 BQ24780S 作为新电路。

    此致、
    Tao2199
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对 bq24780S 和 bq24735 FET 短路保护没有任何顾虑。 bq24780S 提供更高的默认保护值。
    2.A. bq24780S 可通过不同的"快速 DPM 去毛刺脉冲时间"寄存器位设置实现灵活的升压模式转换时间。
    b. bq24780S 可在>1.5A IIN-DPM 设置下实现升压模式运行、而不是 bq24735's >2A IIN-DPM 设置。
    3. bq24780S 应具有所有 bq24735寄存器。