Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, BQ24735
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780S 主题中讨论的其他器件: BQ24735
您好!
关于 BQ24780S 上的短路保护、我的客户提出了一些问题。
他们在其应用中使用 BQ 24735、他们将在新产品上使用 BQ24780S。
(问题)
(1)关于内部 FET 上的短路保护寄存器、
<BQ24735>
IFAULT_HI:ChargeOption[8] POR 750mV
IFAULT_LOW:CahrgeOption[7] POR 135mV
<BQ24780S>
HSFET VDS 阈值(IFAULT_LOW):ChargeOption3[7] POR 禁用
LSFET VDS 阈值(IFAULT_LO):ChargeOption3[6] POR 250mV
它们将用作 BQ24735上的 POR、并将用作 BQ24780S 上的 POR。
此外、它们还将在 BQ24735上使用 IFAULT_HI/LOW 中的默认值、
并将在 BQ24780S 上使用 HSFET/LSFET VDS 阈值中的默认值。
在这种情况下、是否存在任何问题或疑虑?
此致、
Tao2199