This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:启动将会烧断

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623817/ucc27714-start-up-will-burn

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件: UCC28251

你(们)好

我们的客户在 半桥电路(1800W)中使用 UCC28251+UCC27714+FQA24N50F

使用 EN 启动 UCC28251、UCC27714 可能会被烧断。

这是 UCC27714 输出。  黄色:LO 模块:HO

我觉得何议员可能是不对的。 原因是什么?

这是 schematice2e.ti.com/.../UCC28251-_2800_2_2900_.pdf

我让他测试 HI:蓝色 和 HO:黄色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    感谢您的提问。 与您一起努力解决您的问题。

    从示波器屏幕截图可以看到  转换器进入 DCM。 电感器电流和电感器上没有压降的情况。 此时、SWnode (HS-FET 的 Vsource)上升至 VOUT。 然后、LS-FET CD 和电感器会发出振铃。

    由于 HS-FET 驱动 WRT、因此 Vsource 的上升也会使 Vgate 升高-只要 Vgs 保持~0V 、那么[Ho-VSS]就可以满足需要。

    您能否获得 HS-FET VG 和 Vs (或 Vgs 差分测量)以及 电感器电流的范围? 此外、Vout 是如何变化的?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff

    这是 HS-FET VG 和电感器电流波形蓝色:Vgs 黄色:IL

     我有三个问题

    1高侧 MOS 环正常、对吗?

    2客户希望将功率提高到1600W、因此他们选择大电流 IGBT、 UCC28251+UCC27714 可以在更高的功率下工作。 对吗?

    3关于烧伤问题、您有什么想法吗?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    我将 向我的团队征求他们的意见、并在24-48小时内向您提供最新信息。

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    要回答您的前两个问题、

    1) 1)由于 HS-FET Vgs 仅在 HS-FET 导通时为高电平、并且由于 IL 变为0、SWnode 会浮动、因此该摆幅正常。

    2) 2)如果 VIN 小于或等于400V、则该组合应起作用。
    UCC27714驱动器具有用于输入逻辑信号的单独 GND (VSS)。 HS 引脚可处理600V 电压、HB 引脚可处理640V 电压。
    UCC28251具有初级侧或次级侧控制功能、可通过在较低频率下运行并降低在较高频率下普遍存在的开关损耗来处理400V VIN。

    3) 3)问题:
    a)是否可以离线向我发送原理图? (什么是半桥拓扑?)
    b) LS 或 HS FET 是否烧断?
    c)温度是多少?
    d)什么负载条件?
    e)当 FET 发生故障时,转换器是否处于强制 CCM 模式?
    f)输入电压是多少?
    g)故障统计数据是什么,每次都发生吗? (如何重新创建故障)
    **IL 波形看起来会跳至饱和值。 IL 不能瞬时变化、并且应该更加线性。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff

     这是原理图 e2e.ti.com/.../1541.UCC28251-_2800_2_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    谢谢 Jing! 听起来不错、我将查看原理图以了解发生了什么!

    24-48小时内为您提供最新动态!

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff

     我们已经解决了这个问题。

    因为 在启动时 UCC27717的 VCC 中存在过冲、所以我们在 VCC 引脚中放置了一个滤波器 C。 很好。  
    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    太棒了! 我很高兴听到这是一个简单的修复、 我将结束这个主题!

    谢谢