This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895:自动检测 USB 适配器

Guru**** 2579895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658219/bq25895-bq25895-auto-detect-of-usb-adapters

器件型号:BQ25895

您好!

我们计划在设计中使用 BQ25895电池充电器。  

数据表中提到、此 IC 支持"自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器"。 为外部多路复用器开关控制提供 DSEL 输出引脚。 是否必须使用 USB D+和 D-信号的外部多路复用器开关进行枚举?  

谢谢、

Usha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、不是。 如果未使用 DSEL 引脚、请将其保持断开状态。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB Type-C 连接器发出的 USB2.0信号连接到处理器和 PMIC、如所附的图所示。 我们是否可以直接连接 USB2.0信号 而无需使用外部多路复用器开关?

    谢谢、

    Usha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果  未使用 D+/D 线时所连接的处理器或 PMIC 无法连接 HIZ D+/D-线路、建议使用多路复用器开关实现良好的隔离。 谢谢!