This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130A:IC 上存在的 Vout 电压为关断

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625170/tlv62130a-the-voltage-exists-on-vout-at-the-ic-is-turn-off

器件型号:TLV62130A

您好!

我们收到了客户关于 TLV62130A 的问题。
请帮帮我们。

[问题]
在其应用中、IC 关闭时 Vout 上可能存在1.8V 电压。 这种使用是否存在任何问题?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    两节锂离子电池的最小电压应约为6.6V、高于1.8V。 当器件关闭时、没有电流反馈。 但不确定器件重启时的情况。 您设置的输出电压是多少?1.8V 会干扰 TLV62130A 的正常输出电压? 谢谢!

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。 设置电压为4V、当 IC 重新启动时、输出上不存在电压。 这种用法是否合适?

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    没关系。 出现的一个问题是 PG。 如果 IC 关闭、则无法控制 PG。 PG 上的开漏输出将为高阻抗。 如果 PG 连接到输出端、PG 电压将为1.8V。 它可以启用下一级 EN。 不确定如何使用 PG。 谢谢!

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 IC 为 TLV62130A、因此当 EN 为低电平且 VIN 连接到电池时、PG 状态为低电平。 我认为没有人担心它会启用下一级 EN。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是可以的。 有关其他系统注意事项、请参阅产品页面上的此应用手册。 www.ti.com/.../slyt689.pdf