This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS731:输出电压不上升问题

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657029/tps731-output-voltage-does-not-rise-issue

器件型号:TPS731

您好!

由于客户的评估、TPS73101无法启动。
我在出现问题时附加波形。
客户的电路如下所示。
e2e.ti.com/.../TPS73101DBVRG4.pdf



当重复输入电压开/关时、会发生这种现象。
您能否告诉我输出电压为什么不启动?
TPS73101是否具有关闭输出的保护功能?

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke、

    根据您的描述、您可以说 LDO 开/关多次后会出现这种现象。 您是否在初始启动期间看到过这种现象? 每次 LDO 开/关多次循环时是否会发生这种现象?

    您能否提供显示初始关闭/打开转换以及开/关和下一次关闭/开/关转换的示波器截图?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您的回答。
    我目前正在与我的客户确认您的问题。

    顺便提一下、
    输出电压是否可能会闭锁?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    是的、如果在启用 LDO 之前拉至负输出、折返电流会阻止 LDO 启动。  这通常发生在具有正负电压电源的应用中。  在这些应用中、如果先启用负 LDO、则正输出可以拉为负、从而阻止其正常启动。  为了防止这种情况发生、我们建议先启用正 LDO。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    感谢您的友好支持。
    我理解您的解释。
    我将向客户报告疑似的 OUT 引脚负极过流限制情况。

    您是否在初始启动期间看到过这种现象?
    →是。

    每次 LDO 开/关多次循环时是否会发生这种现象?
    →是。 但是,这种情况并不常见。

    您能否提供显示初始关闭/打开转换以及开/关和下一次关闭/开/关转换的示波器截图?
    →我将附加客户的波形。
    ・开/关~为0.1 1秒(交流适配器插入-拉出测试)
      ・交流适配器→DCDC→TPS73101
      在 Vin=0.6V、Vout <-1.5V 的条件下、・始终发生。

      


    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢您的支持。
    根据您的建议、客户已采取以下措施。

    .时1 μ V 的负电压被抑制为-100mV。
    .EN 的2 μ s 接通时序被移动。
    (在输入电压达到5V 后、该序列设置为打开 EN。)

    这两种方法可以正常启动。
    关于此措施、我还收到了客户的另一个问题。

    ◇EN 导通时、Vin 的电压应为多少?
    不可能仅仅从“1”的对策开始。

    请给我建议。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    只要 LDO 的输入电源轨本身不在电流限制范围内、就应该能够单独使用对策1启动。 Vin 无需时间即可启用。

    非常尊重、
    Ryan