您好! 
由于客户的评估、TPS73101无法启动。 
我在出现问题时附加波形。 
客户的电路如下所示。 
e2e.ti.com/.../TPS73101DBVRG4.pdf
当重复输入电压开/关时、会发生这种现象。 
您能否告诉我输出电压为什么不启动? 
TPS73101是否具有关闭输出的保护功能? 
此致、 
Yusuke /日本地区 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好! 
由于客户的评估、TPS73101无法启动。 
我在出现问题时附加波形。 
客户的电路如下所示。 
e2e.ti.com/.../TPS73101DBVRG4.pdf
当重复输入电压开/关时、会发生这种现象。 
您能否告诉我输出电压为什么不启动? 
TPS73101是否具有关闭输出的保护功能? 
此致、 
Yusuke /日本地区 
Ryan - San、 
感谢您的友好支持。 
我理解您的解释。 
我将向客户报告疑似的 OUT 引脚负极过流限制情况。 
您是否在初始启动期间看到过这种现象? 
→是。 
每次 LDO 开/关多次循环时是否会发生这种现象? 
→是。 但是,这种情况并不常见。 
您能否提供显示初始关闭/打开转换以及开/关和下一次关闭/开/关转换的示波器截图? 
→我将附加客户的波形。 
・开/关~为0.1 1秒(交流适配器插入-拉出测试) 
  ・交流适配器→DCDC→TPS73101 
  在 Vin=0.6V、Vout <-1.5V 的条件下、・始终发生。 
您好、Ryan - San、 
感谢您的支持。 
根据您的建议、客户已采取以下措施。 
.时1 μ V 的负电压被抑制为-100mV。 
.EN 的2 μ s 接通时序被移动。 
(在输入电压达到5V 后、该序列设置为打开 EN。) 
这两种方法可以正常启动。 
关于此措施、我还收到了客户的另一个问题。 
◇EN 导通时、Vin 的电压应为多少? 
不可能仅仅从“1”的对策开始。 
请给我建议。 
此致、 
Yusuke /日本地区